This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:AM 身份验证问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1237810/trf7960a-mam-authentication-issue

器件型号:TRF7960A

您好!
我们在 RFID 阅读器中使用 TRF7960A 已经有将近10年的时间来读取 TagIt-RFID-标签。
现在、我们需要更改我们读取器的固件以便读取 ICodeDNA-RFID-tags。
读取 ICodeDNA 的 UID、配置存储器和公用(不受保护)用户存储器是可行的。
要访问受保护的用户内存、我们需要运行相互认证程序。
很遗憾、我无法通过 IcodeDNA 进行身份验证。
当向 TRF7960A 发送 Authentical-command 时、出现 TxReady-Interrupt、但没有 RxReady-Interrupt。

TRF7960A 的寄存器设置如下所示:
寄存器00h:值39h
01h:02h
02h:00h
03h:00h
04h:C2h
05h:00h
06h:80h
07h:14h
08h:1Fh
09h:31h
0Ah:40h
0Bh:02h

以下是传输 MAM1身份验证的伪代码:
1. SSN 启动条件
2.传输以下字节流:
BUF[0]= 8fH (复位 FIFO)
buf[1]= 91h (通过 CRC 发送)
BUF[2]= 3dH (从寄存器1DH 写入连续)
BUF[3]= 00h (长度部分1)
BUF[4]= F0h (长度部分2、15字节)
buf[5]= 02h (请求标志:单一副载波,高数据速率)
buf[6]=35h (身份验证命令)
buf[7]= 00h (CSI)
BUF[8]= 02h (AuthMethod、Step、MAM1_RFU)
buf[9]= 00h (键 ID)
buf[10]= 00h (挑战)
buf[11]= 00h (挑战)
buf[12]=00h (挑战)
buf[13]= 00h (挑战)
buf[14]= 00h (挑战)
buf[15]= 00h (挑战)
buf[16]=00h (挑战)
buf[17]=00h (挑战)
buf[18]=00h (挑战)
buf[19]=00h (挑战)
3. SSN 停止条件

5ms 之后、TxReady-中断发生(接收80h 和3eH)、我发送以下消息:
1. SSN 启动条件
2.传输以下字节流:
BUF[0]= 8fH (复位 FIFO)
buf[1]= 00h (虚拟字节)
3. SSN 停止条件

如上所述、没有发生 RxReady-中断。

我做错了什么?

非常感谢任何人的帮助。

约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7960A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    感谢您的回答、但遗憾的是、任何一个类似主题或技术文档都无法解决我的问题。 我是一个很大的损失。

    此致 Joachim