This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:VDD RF 压降异常

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1238751/trf7970a-vdd-rf-voltage-drop-abnormally

器件型号:TRF7970A

大家好、

使用 RFID 芯片 TRF7970A 读取主机附件的 RFID 标签序列号。

软件版本:基于 TRF7970AEVM 2011代码迁移。  

问题:有时读取芯片 ID 失败、因此软件增加了容错功能。 如果读取失败、则会重新读取六次。 使用近场探头检测其天线信号、并在读取失败时查看芯片自身的电压 VDD_RF、VDD_A 和 VDD_X 下降:  

电压

下降幅度  

VDD_RF

1.5V

VDD_A

0.2V

VDD_X

0.8V

下图显示了通常可以识别的辐射信号、还显示了辐射间隙中的功率损耗:  

1) 1)什么情况会导致标签无法被识别? 对于这种现象、可以对哪些参数进行去量化和滤波?

2) 2)导致 VDD_RF 压降的原因是什么? 是否预计会出现这种压降?

3) 3)如何监控接收的信号的强度? 哪个寄存器可以读取?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。