This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:固件通过 SPI 连接到微控制器时出现问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1231967/trf7970a-issues-with-firmware-connecting-to-microcontroller-over-spi

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、

难以让传感器读取 ESP 和 Arduino。 寻求帮助制定权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术文档中没有足够的信息。 从 TI 寻求一些实际的技术建议。 如果 Ae 员工希望浏览代码或更多详细信息、则乐意分享这些代码或详细信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JN 您好、

    您的问题中没有足够的信息来缩小问题范围。

    您能否详细介绍

    • 板类型(DLP-7970ABP 或定制板)
    • 控制器类型(MSP430或其他)
    • 要读取的传感器标签

    代码审核超出了此论坛支持的范围。 但参考的配套资料提供了一些示例代码供参考。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用  DLP-7970ABP 和一个定制电路板来测试、遇到了同样的问题。  

    控制器是 ESP32 S3、用于调试 Arduino Uno =  ATMEGA328P

    我们使用 RFID 标签14443 3A 来读出

    传感器标签不断读取"连接失败"、但显示电源  

    但是、在 Arduino 上、它正在与我们的代码连接、但不会从标签中读回正确的 ID。 不知道为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用  DLP-7970ABP 和一个定制电路板来测试、遇到了同样的问题。  

    控制器是 ESP32 S3、用于调试 Arduino Uno =  ATMEGA328P

    我们使用 RFID 标签14443 3A 来读出

    传感器标签不断读取"连接失败"、但显示电源  

    但是、在 Arduino 上、它正在与我们的代码连接、但不会从标签中读回正确的 ID。 不知道为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了。 我们将 DLP-7970ABP 连接到 ESP32-S3。 这与时钟速度有关。  

    但是、我们仍有待读取标签14443 3A 上的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JN 您好、

    您的设置是否能够通过 SPI 与 DLP-7970ABP 通信? 您可以写入和读取寄存器值吗?

    您的 DLP-7970ABP 设置是否能够读取其他标签、例如 ISO15693标签?

    如果没有、那么我建议看看 MSP430 Launchpad 的示例代码(请参阅 常见问题解答文档中的第1.3章)。 这可能有助于分析和比较启动序列、寄存器设置以及通过 TRF7970A 发送和接收数据的处理方式。 您还可以购买一个示例 Launchpad、并使用逻辑分析仪监控 TRF7970A 的 SPI 接口。 通过这种方法、您可以将各个命令的时序与您的设置进行比较。

    我将重点介绍如何先进行 DLP-7970ABP 设置、以便进行参考设置。 下一步、我将切换到定制的 TRF7970A 板、然后查看它是否仍在工作。

    此致、

    Andreas。