主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、
难以让传感器读取 ESP 和 Arduino。 寻求帮助制定权变措施。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
难以让传感器读取 ESP 和 Arduino。 寻求帮助制定权变措施。
您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。
此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。
JN 您好、
您的设置是否能够通过 SPI 与 DLP-7970ABP 通信? 您可以写入和读取寄存器值吗?
您的 DLP-7970ABP 设置是否能够读取其他标签、例如 ISO15693标签?
如果没有、那么我建议看看 MSP430 Launchpad 的示例代码(请参阅 常见问题解答文档中的第1.3章)。 这可能有助于分析和比较启动序列、寄存器设置以及通过 TRF7970A 发送和接收数据的处理方式。 您还可以购买一个示例 Launchpad、并使用逻辑分析仪监控 TRF7970A 的 SPI 接口。 通过这种方法、您可以将各个命令的时序与您的设置进行比较。
我将重点介绍如何先进行 DLP-7970ABP 设置、以便进行参考设置。 下一步、我将切换到定制的 TRF7970A 板、然后查看它是否仍在工作。
此致、
Andreas。