This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:针对实施 WiSUN FAN / PAN 网络的技术支持

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1240703/lp-cc1352p7-technical-support-for-implementing-wisun-fan-pan-network

器件型号:LP-CC1352P7

您好、我最近购买了几个用于测试和实现 WiSUN 网络的 CC1352P7-1发射台。 我尝试了 GitHub 的测试程序"ti-wisunfan-pyspinel"、并建立了一个小型 PAN 网络。 由于它是一种简单的 WiSUN 通信实验工具、我正在寻找一些示例程序/指南、用于从头开始构建和开发基于 NWP 的边界路由器和节点路由器。

我还提到了 githib 的"ti-wisunfantund"、该协议建立了 WiSUN FAN 网络、但它不能与 LP-CC1352P7-1器件一起使用。 我遇到"Interface not up (接口未启动)"和"Stack is not up (堆栈未启动)"错误。 您可以参阅以下附件。 因此、如果有人可以为我指明正确的方向、这将对我大有帮助。

谢谢您、此致、

Sabarinath Jayaraman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sabarinath:

    似乎是在工作的 wfantund 驱动程序。 您是否也开始了 wtwittl 并设置了接口和堆栈?

    这将使您能够启动明智的网络。  

    另外、请查看同一存储库中的 ti-wisun-webapp 文件夹。

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/blob/release/ti-wisun-webapp/README.md

    这是边界路由器主机网关的一个实现示例。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid、好了、但是、我真正要尝试的是为基于 NWP 的路由器实施 WiSUN 通信、作为在连接到的主机设备后台运行的自动化过程。 但在使用 ti-wisunfan-pyspinel  程序进行测试时,它需要用户输入并在 shell 命令中运行。 那么、是否有其他示例程序可以修改它们并将其作为后台进程运行?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrinath:

    您确实可以修改 spinel-cli.py 来实现这一目的。 您必须删除它的 CLI 组件并使用 spinel-CLI 类的所有方法定义您自己的类。

    我很快将提供一个有关如何执行此操作的示例。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Sabarinath、我将在下周一分享这个例子。 我今天不能处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 Sid,没有问题。 此时我正在使用 CoAP 节点路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabarinath:  

    我已经在这方面做了一些工作。 我能够删除 CLI 并直接在 main 中调用这些方法。  

    请在 E2E 上接受我朋友的申请、我可以原样分享这个快速解决方案。  

    但我认为关于网关的更全面的例子仍然是基于 wfantund 的 ti-wisun-webapp、它允许您通过 spinel 命令控制边界路由器。

     此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sid、我已接受您的请求。 我知道  ti-wisun-webapp 允许通过其交互式界面进行监控。 但是、此修改的最终目标 是使用 CC1352通过 WiSUN 进行智能能量计通信。 我还在努力修改分类为您所提到的旋翼。 因此,任何类型的帮助都将 受到赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabarinath:

    我把链接发送给了您。 我现在将关闭该主题。 如果我们的明智解决方案还有其他具体问题,请提出另一个问题。

    但关于更多通用的应用程序开发资源,我们提供 spinel-CLI 和 wfantund 解决方案。 然后、客户需要开发他们的应用。  

    此致、
    SID