This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:TMS3715与 TMS3715之间是否可以通信?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, RF430CL330H, TRF7970A, RF-HDT-DVBE, RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1241386/tms37157-can-tms3715-communication-with-tms3715

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: RF430CL330HTRF7970A

大家好、

以下是客户的请求:

  1. 他要求进行短距离通信、最大距离约为1cm。 两个器件是等效的、并使用相同的芯片。
  2. 芯片需要支持低功耗模式、因为它是一个可以 工作3年的小型器件。
  3. 通信速度要求不高、这只是简单的信息交换。
  4. TMS37157的现有方案均与读卡器通信。 该方案是否支持 TMS37157和 TMS37157之间的通信、这要求器件主动发起通信。
  5. 他还寻求其他类似的解决方案、例如   RF430CL330H 的 NFC 模式 (频率13.56MHz)、但无法实现 P2P 模式。
  6. 是否有支持可推荐并满足其要求的点对点模式的解决方案?

您能帮助检查此案例吗?

谢谢。此致、

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    TMS37157不用于相互通信。

    TRF7970A 支持与另一个 TRF7970A 的对等模式。

    如果您只是想交换 ID 信息、您还可以将 TRF7970A 用作读/写器和 用于存储 ID 的标签(例如 RF-HDT-DVBE 或 RF-HDT-DVBB)。

    此致、

    Andreas。