This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:TMS37157和 TMS37157之间的通信问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, RF430CL330H, TRF7970A, RF-HDT-DVBE, RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1240771/tms37157-communication-problems-between-tms37157-and-tms37157

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: RF430CL330H、 TRF7970A

1.我需要短距离的通信、最大距离是1cm、两个器件是等效的、使用的是同一个芯片。
2.芯片需要支持低功耗模式、因为体积小、可以工作3年
3、通信速率要求不高,只需简单的身份证信息交换。
4. TMS37157现有的方案是与读卡器通信。 该方案是否支持 TMS37157和 TMS37157之间的通信?  也就是说、需要器件主动发起通信。
5.我也在寻找其他类似的解决方案、比如 NFC (频率为13.56MHz)、比如 RF430CL330H、但是不允许 P2P 点对点模式。
6.是否有支持点对点或读/写器模式的解决方案、可以建议使用这些模式来满足我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiwei:

    TMS37157不用于相互通信。

    TRF7970A 支持与另一个 TRF7970A 的对等模式。

    如果您只是想交换 ID 信息、您还可以将 TRF7970A 用作读/写器和 用于存储 ID 的标签(例如 RF-HDT-DVBE 或 RF-HDT-DVBB)。

    此致、

    Andreas。