This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:尝试在裸机中编码时出现链接器错误 norom_setuptrimdevice ()。 如何在 CCS 中为 launchxl cc1352r1使用裸机进行编码?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1241452/launchxl-cc1352r1-linker-error-norom_setuptrimdevice-when-i-try-to-code-in-bare-metal-how-to-code-in-bare-metal-for-launchxl-cc1352r1-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

我使用的是  CC1352R LaunchPad 开发套件 。 我想使用此板在寄存器级编写代码。 是否 有任何方法可以使用裸机对 Launchxl - CC1352r1进行编程? 我已经尝试了很多次,但不能成功。 我可以找到启动文件。 但仍存在未解析符号 norom_setuptrimdevice ()的链接器错误。 如果用户 建议使用裸机模式下此器件的 LED 闪烁程序、将会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    我们建议对此器件使用 RTOS。 (我们的一些软件堆栈(例如 TI Wi-SUN FAN 堆栈)需要它。

    如果您不想使用 RTOS、我建议您先从 nortos 示例开始。 这将为您提供驱动程序移植层。 您可以在以下路径中找到这些示例: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98\examples\nortos\CC1352R1_LAUNCHXL

    谢谢、

    M·H