This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8530从器件上的电源按钮和配对按钮无法正常工作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1239205/cc8530-power-button-and-paring-button-not-working-on-cc8530-slave

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:TAS2562、、 TAS2562S

我正在测试一个安装了 cc8530的新原型板。 它是一个驱动两个 tas2562放大器的网络从器件。 我已经可以将软件加载到其中、但当尝试使用电源按钮时、它会短暂开启(我看到电流消耗尖峰大约半秒)、然后立即关闭。 我在软件中将其更改为不需要电源按钮、在这种情况下、LED 指示灯似乎打开、并且显示单独的 LED 模式、但当我按下配对按钮时、LED 模式不会改变。 因此、我无法使电路板进入配对模式。 我尚未调谐此主板或网络主板上的天线、因此我不确定它们是否能够配对、如果能够配对的话。 为什么这两个按钮都无法正常工作?

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    您可以将您的电路板设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进一步审核、否则您可以从 SWRU250了解更多有关 CSN/GIOx 运行的信息

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我已提交设计文件。 我还必须为 TAS2562重新编写器件定义文件、以便能够使用2安培电流。 cc8530用户指南说一个芯片可以控制多个音频器件、但 PurePath 无线配置 无法实现这一点。 我忘记了最初包含器件定义文件、因此我也可以在必要时通过电子邮件发送该文件。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计器件定义文件不会影响 CC8530 电源和配对按钮的操作。  有必要确定这是硬件问题还是软件问题。  您是否能够在 CC8530上运行默认项目而不会出现任何问题(请注意、这将不会使用您的 TAS2562放大器配置)?  或者、CC8530与板载 TAS2562物理隔离后能否按预期工作?  CC85XX 用户指南中还需注意的是、"如果未找到音频网络或协议从器件失去与协议主器件的连接、它将自动减少音频器件功耗和/或在可配置超时后断电"。  因此、您可以考虑确保电路板能够连接。  您还可以查看状态 LED 指示灯状态、以确保"单独"与"配对"不会太相似、从而使系统不会注意到它。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行了默认项目、但未解决问题。 我没有一个很好的方法来将它与 tas2562物理隔离,除了切断痕迹,如果可能的话,我更愿意保持这样做。 我多次更改了按钮去抖配置、但这似乎也没有帮助。 我最终发现硬件中有一个愚蠢的错误:我有两个数字电压电源(一个1.8V、一个3.3V)。 CC8530连接到3.3V 数字电源、但 I2C 总线和 tas2562采用1.8V 电源。 是否可能使 i2c 总线太低会导致芯片无法正确启动、即使是在默认情况下也是如此? 我可以尝试断开3.3V 电源和整个电路板的焊线来使两个数字电源都具有1.8V 电压、但我还没有时间对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  这种调试工作似乎是为了确认自定义硬件问题、我不确定它是否与 I2C 总线有关、但应该考虑所有途径。  电路板组件是如何组装/焊接的、即在内部还是由制造厂(可能是制造  PCB 的同一家公司)?  您是否有可用于监测 C8530引脚的示波器?  我建议让另一名工程师检查您的物理设置和连接。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 由 PCBway 组装、但由于其他错误、我需要返工几个 组件。 我已经订购了3块板,其中两块现在已经被炸好,一个我在尝试返工的同时将一个板分层,另一个是我已经测试过的板。

    我最初在设计中使用了用于高电平有效按钮的下拉电阻器、因为在用户指南中没有说明 CSn 上的电源按钮必须低电平有效。 我一直在进行测试、将 CSn 连接到 VDD 、然后短暂断开、以允许电路板上的下拉电阻器用作按钮按钮按压。 在我测试发送器板时这种方法可以正常工作、但我在接收器上注意到、使用下拉电阻器时、由于泄漏电流高于预期、引脚的电压为0.6V 而不是0V。 我在数据表或用户指南中找不到将引脚的最大值注册为低电平、但认为这可能是个问题。 今天早上、当我尝试拆除下拉电阻器时、我不知何故弄乱了3.3V LDO、并开始输出完整的5V 电源电压、我只能假定 CC8530的电压远高于其最大电源额定值。

    因此、我可以送出待查看的最后一个原型板、也可以尝试自己进行返工和测试。 我确实使用示波器、但不相信我能否成功地对最后一个电路板进行返修、因为这需要将 LDO 替换为 x2SON 封装。 我想我很幸运、它第一次工作了一段时间。

    除非您认为必须发送评估板进行查看才能找到问题、否则我就已准备好纠正我已经知道的评估板上的错误、审查设计并重试了。 我认为按钮可能不起作用、因为我已经知道其中一个错误、但我不确定。

    谢谢!

    奥斯汀