This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线 HART 实现

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1245134/wireless-hart-implementation

您好!  
我想对无线 HART 进行 POC 级测试、 我们希望将我们的 Raspberry PI 串行连接到无线 HART 模块作为网关设备、并将另一个 Raspberry PI 串行连接到另一个无线 HART 模块作为无线 HART 模块设备。
但到目前为止、我们没有这样做、有人指出我们需要单独购买无线 hart 网关器件作为产品、只能初始化无线 hart 网络。
我们最终的目标是确保连接到无线 hart 模块的 Raspberry PI 可以加入无线 hart 网络并与之有效通信。

会邀请任何关于覆盆子 PI -无线 hart 连接的建议,以及如果无线 hart 网络可以建立而无需购买网关设备?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    TI 已 发布 TIMAC (已弃用)和 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK (推荐)中提供的 TI 15.4堆栈、但是 TI 未投资开发特定的无线 HART 解决方案、因此需要进一步进行用户开发。  目前尚不知道是否 支持无线 HART 兼容的 PHY、 我无法进一步建议无线 HART 网络设置或网关要求。  请参阅 e2e.ti.com/searchotherE2E 主题 、并考虑在线搜索第三方解决方案。

    此致、
    瑞安