This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:软件初始化、POR

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7962, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1243260/trf7964a-software-initialization-por

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

TRF7964ARHBT 很少发生通信故障。 (通信是并行的)
成功执行通信后、此现象不会再次发生。

如果发生通信故障、即使根据第6.11节 TRF7964A 初始化进行了初始化、也不会恢复。
它在 Vin (2引脚)关闭和开启时返回、但与 MCU 的电源相同。 (3.3V)
我不想切断 MCU 的电源、因此我想在不关闭和打开 Vin 的情况下恢复电力。

在图6-4中、EN2为距离 Vin 上升沿5ms、EN 为距离 Vin 上升沿6ms。

EN2由 MCU 控制、但我不打算在睡眠模式下使用、因此我想将其固定为高电平。
我希望 Vin 和 EN2为公共的3.3V。

(1)如果 EN2比 Vin 上升的时间短5ms、是否有任何问题?

(2)由于我们不想关闭 Vin、在初始化时、EN 从 Vin 的上升沿需要6ms 或更长时间。 有什么问题吗?


(3)当执行初始化直接命令(0x03)时、
它指出初始寄存器设置与 POR 时的默认值不同。

除此之外、表6-14描述的软件初始化与上电复位相同。
这是错的吗?

(4)在 POR 时、当 VIN (引脚2)从 L 变为 H 时、是否发生了变化?
或者在执行软件初始化(0x03)命令时?


请告诉我其他的事情。

(5)稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)
默认值为0x87、
在数据表(SLOS787J)的表6-36中没有与0x87相对应的表。
我可以考虑0x87和0x80是相同的设置吗?
(可在 TRF7962数据表 SLOS757G 的表6-28中查看)

(6)有使用 TRF7962的跟踪记录、但没有发生这种问题。
TRF7962没有任何关于初始化的描述。 为什么需要初始化 TRF7964A?

(7)根据表6-16、ISO 控制寄存器(0x01)将为0x21。
它指出 B5必须为0。 它为什么是0x21?

关于这一点、我在另外一个聊天中确认 TRF7964基于 TRF7970A。
您是否认为 TRF7970A 系统的使用方式违反了您的意愿?


(8)您是否有任何报告或经验表明、除非关闭和打开 Vin、否则系统不会返回?


我有很多问题、但感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7964A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    我查看了下面的文档、但是没有解决问题。

    ・TRF7964A 器件勘误表、
    ・常见问题解答文档
    ・其他:现有的配套资料和先前的问题,类似的主题

    具体而言、我无法理解问题3、4和5、因为数据表有歧义。
    您能回答一下吗?

    此致。