This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1246714/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

我们使用 TRF79XX 系列无线通信芯片、打算对 P2P 的发送和接收使用直接模式。

1.想要使用 DM0进行发射,必须使用 DM1接收才能通过 I/O_6直接访问副载波信号?

2.如果 DM0可被用于接收、是否能够通过 I/O_6直接访问副载波信号? 如果副载波信号可通过 I/O_6直接访问、它是包络信号还是 SPI MISO 信号?

3.芯片手册第6.10.6节的图6-32。 DM0 (模拟捕捉)中 I/O_6上 RX 序列的 I/O_6 (MISO)右侧的波形代表什么? 我知道波形的左侧是接收到的包络信号、而波形的右侧代表接收到的 SPI MISO 数据、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。