This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:将器件节点转变为主节点。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1247235/cc2662r-q1-turn-a-device-node-into-a-main-node

器件型号:CC2662R-Q1

我正在使用 cc2662rq1-evm-wbms 设置 wbms。 我的问题是我不小心使主节点短路了。 是否可以将器件节点转变为主节点? 他们似乎使用相同的硬件、但我可以将主软件上传到设备吗? 我不需要 套件中包含的全部8个器件节点、因此我绝对可以使用其中的一个。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    这个问题似乎不在,为此道歉。  

    可以将任何 EVM 转换为主节点或设备节点。 您只需编译/闪存正确的项目。 您还需要更新网络以解决缺失的1个节点、例如、将网络中的 WD 总数从8设置为7。