This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:是否与用于电器遥控器和接收器的 CC2340兼容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1250540/cc2500-whether-compatible-with-cc2340-for-appliances-remoter-and-receiver

器件型号:CC2500

您好、

客户很早就将我们的 CC2500用于照明远程控制器和接收器了。 CC2340是否已用于此类应用?如果接收器是 CC2500、远程设备是 CC2340、它是否与 CC2500兼容?

非常感谢、

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    这将取决于他们感兴趣使用的 PHY、例如、应该可以实现250kbps 的 MSK。  如果他们有正确的硬件、则可以使用 SmartRF Studio 7和8进行测试、以确保正确、但 TI 未执行此类验证。

    此致、
    瑞安