This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:-4

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1250239/lp-cc1352p7--4

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好、团队成员:

IM 使用 UART2读取 Rx。 因此、通过使用逻辑分析仪、我已 正确读取接收到的数据。  但很遗憾、我没有得到 UART2_READ [UART2_READ (UART2_Handle handle、void *buffer、size_t size、size_t * bytesRead);]任何值。 IM 将读取 char 值( char buffer )。 您能否为 UART2_READ 输入正确的示例?   UART2_Write 正确。 这里没有任何错误。  

[注:- 读取字节长度的时间是可变的。 那么最好的方法是什么? ]