This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:通过 SPI 读取寄存器、MISO 引脚始终为低电平

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1251338/trf7970a-read-registers-by-spi-the-miso-pin-is-always-low

器件型号:TRF7970A

您好,  

  我 ,SPI 读所有寄存器,发现 MISO 管脚一直是低电平,然后写寄存器0x09 ,值0x01。然后读寄存器, MISO 是低电平

  我发现了一个奇怪的问题, 当 我降低 CS 引脚时、mios 引脚也会被下拉,当我上拉 CS 引脚时、mios 引脚也会被上拉,

  但两者之间的数据始终为0。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。