This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:ADC 输入引脚的行为

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1251799/cc2510-adc-input-pins-behavious

器件型号:CC2510

您好!

我想通过两个或更多个 CC2510的 ADC 在给定点测量电压。 请参阅下面的预期电路图

我正在使用 P0_2行读取 ADC。 如果仅连接一个 CC2510、则读数正确。 当我连接两个或更多时、线路上的电压将等于 Vcc。 请提供帮助。

我还观察到、如果连接了单个 CC2510器件、在转换过程中、线路上存在真电压。 一旦转换完成、线路电压进入 Vcc。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否所有 CC2510都在同一 PCB 上并共用同一个接地端?

    另外、您如何对来自三个 CC2510的转换进行定序? 是否在所有三个器件上进行同步转换?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 共用同一个接地。

    转换在不同的时间进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当任一 ADC 进行转换时、P0_2是否会在所有器件上始终保持为模拟输入?

    我想知道在没有其他 ADC 时、P0_2是否在软件中默认为数字引脚。 您是否可以断开其他 ADC 并监控 P0_2上的电平?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在转换期间、引脚上的电压符合预期。 转换完成后、它进入 Vcc。 我在转换后禁用了 P0_2 ADC 输入引脚、并将其置于三态。 但其行为仍然是相同的。 转至 Vcc