This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi 器件选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1254873/wifi-part-selection

主题中讨论的其他器件:CC3235MODASF

您好!

我们是否有任何 WiFi 模块+控制器 实现 2个 SPI、2个 I2C、1个 ADC、15个 GPIO。

请建议使用这些外设的控制器的部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是所需的确切引脚、

    带 wifi 的微控制器
          JTAG ADC PWM GPIO SPI I2C  
    电压监控器部分 1个 ADC     1          
    热敏电阻监测器部分 1个 ADC     1          
     AFE 5个 GPIO         5      
      1个 SPI           1    
    闪存 2个 GPIO         2      
      1个 SPI           1    
    IMU 1个 I2C             1  
      3XGPIO         3      
    打开/关闭开关 1个 GPIO         1      
    状态指示 LED 3个 GPIO         3      
    计划 1个 JTAG   1            
        附加端口 0 2 2 7 1 1 总计
        总计 1 4 2 21 3 2  
        I/O 5 4 2 21 12 6 50
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:  

    我目前正在研究这个。 让我明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。

    如果能快速回复就更好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:  

    我们的 Wi-Fi 模块均不提供两个 SPI 或两个 I2C 外设。 CC3235MODASF 将提供所需的 ADC 和 GPIO、但与我们的许多其他模块一样、仅提供一个 SPI 和一个 I2C 外设。