This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:高温运行

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1254785/tms37157-high-temperature-operation

器件型号:TMS37157

您好

我想将 此部件用作高温记录仪的基础、类似于 SWRA395 ("低功耗无电池无线温度和
TI PaLFI 器件的湿度传感器")。

该器件规定在+85°C 的温度下工作、 可在125 °C 的温度下存放、我想在大约105°C 的温度下使用、但偶尔会在125°C 附近发生偏移。

工作温度是否受读取期间内部发热或 EEPROM 操作期间或其他基本技术原因的限制?

该应用每分钟只需要读取一次温度、产品总寿命 约为10,000小时

如果我 觉得器件仍能达到可接受的可靠性、我很乐意实施和测试一个解决方案

阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley:

    未对额定温度条件以外的可靠性进行测试或鉴定。 因此、TI 无法保证在超过温度限值的情况下可靠运行。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    谢谢你。

    我完全理解并将在高温下进行测试。