This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:众多组件上的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1345446/cc2590-problem-on-a-whole-lot-of-components

器件型号:CC2590

您好!

我们刚刚为一个几年前设计的项目组装了15个具有 CC2590的 PCB、并且该项目始终具有无可挑剔的运行。

现在、与正常工作的旧版电路板相比、15块电路板表现出非常模糊的行为:

1、功耗如果20到50 mA 高于正常功耗。 我们已确认 CC2590消耗的功率为

2.射频性能相当差,与正常工作的旧版电路板相比,无论我们是启用还是禁用 PA/LNA,射频范围和性能都没有变化。

3.  最重要的一点是、 :如果我们将 可能有故障的 CC2590与其他批次的新 CC2590进行交换,一切都恢复正常(正常功耗和完美的射频范围)这已在100%的"故障"板上得到确认。

您如何帮助我们进一步调查此事?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是回流问题。

    您是否可以将"故障"装置放回电路板上、然后重新测试以排除故障?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们已经这么做了、没有任何帮助。  我可以确认故障的 CC2590芯片是造成问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否还可以将故障装置更换为工作板上的装置、看看它是否工作正常。  

    如果失败、请在本地支持 FAE 的帮助下启动 RAM 流程。

    谢谢