This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:CAN##39;t 切换到同步模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1356472/tms3705-can-t-switch-to-synchronous-mode

器件型号:TMS3705

您好!

使 TMS3705进入同步模式似乎遇到问题。 我在异步模式下能够正常工作。

我使用的过程如下:

1. TXCT 低电平持续50us

2. 3ms 后将 TXCT 发送 为低电平

3.发送 MCW - TXCT 128us 低电平+ 640us 高电平+ 256us 低电平

4.保持 TXCT 低电平大约75毫秒、除非诊断位随时钟移出。

5. TXCT 设置为高电平并等待 SCIO 变为高电平。

6.尝试为 SCIO 设置时钟。

我"似乎"是要获取第一个字节、但不获取后续字节。 我不知道我做错了什么。

下面是该过程的一些示波器图像。 TXCT 为绿色、SCIO 为黄色。 忽略设置为10x 的 TXCT 电压。

这是完整的"交易"

这是开始(50us 唤醒、然后是 MCW)

MCW 和计时结束诊断字节

放大诊断字节

为数据字节计时。 注意仅返回1个字节。