This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:查询 TRF7960A 示例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1353107/trf7960a-inquiry-about-trf7960a-examples

器件型号:TRF7960A

尊敬的专家:

我想使用 TRF7960A 设计以下功能。

您能向我推荐一个我可以参考的示例吗?

1) 1) ISO/IEC 15693标签 ID 识别(包括 DSFID)
2)通过防收集来识别多标签 ID (包括 DSFID)
3) AFI 滤波器识别 AFI 设置的标签 ID (包括 DSFID)

谢谢  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在产品页面上找到示例。 请见下方。  

    抱歉、请注意、 此产品的论坛支持已简化为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。