This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SDK 7.40.00.64更新

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1346190/cc2340r5-sdk-7-40-00-64-update

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

 

我只是很快地使用了用于 CC2340R5的新 SDK。 我看到、用于定义 无线电模块中的 TX 输出功率和无线电设置的 LRF_txPowerTableMsk250Kbps 和 LRF_configMsk250Kbps 阵列都消失了。 但这些都包含在 CC27XX 文件夹中。

 

那么、我们应该使用什么来选择 TX 功率? 我们应该使用为 CC27XX 定义的值、还是我们需要自行生成某个值?

我在 SDK 示例中看到过、您使用了一些生成的标头。

注意:我们使用专有无线协议。

 

 

__________________________________

 

此外、我在勘误表中看到了电池监控器的更新:

 

 

 

由于我们要使用温度二极管、所以据我所知、我们不应该受到这个错误的影响?

 

__________________________________

 

RCL_AdcNoise.c 文件(simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\drivers\RCL\wrappers) 使用了错误的 RCL 设置文件路径、导致生成错误。 是否有其他客户报告过此情况或我们使用时有误? 我们使用该文件生成无线电噪声、该噪声用作 RNG 的熵。

#ifdef DeviceFamily_CC27XX

#包含

#else

#包含

#endif

 

我们一直在使用函数  RCL_AdcNoise_GET_SAMPLING_BLOCKING

 

__________________________________

 

注意:我们目前使用的是 SDK 版本  7.10.00.35


Br、

马蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    1. LRF_txPowerTableMsk250Kbps 和 LRF_configMsk250Kbps 似乎已  根据我可以从 SysConfig 输出的 ti_nRADIO_CONFIG.c/h 确定的内容更改为 LRF_txPowerTable 和 LRF_CONFIG_MSK_250_kbps*。  您可以评估默认 CC23XX PropRF 示例以进行确认、但我不建议使用 CC27XX 参考文献。  重要的是、在 RCL_open 期间会调用正确的资源。
    2. 以下是 相关勘误表的链接。  这可能只会影响一小部分器件、这就解释了您以前没有观察到它的原因。  慎重的做法是、升级到 SDK、该 SDK 可自动应用修复程序 、或者至少在现有 SDK 中实施 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\source\ti\drivers\batterymonitor\BatMonSupportLPF3.c 中提供的解决方案。
    3. 感谢您遇到这一错误、我已将这一错误报告给 TI 驱动程序软件开发团队、以便至少可以将其更正为"cc23x0r5"。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。 您能告诉我第3点的更新时间是什么时候吗? 计划在与团队签入后进行?

    Br、
    马蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    考虑到即将出台的发展计划、最佳行动方案仍在确定之中。  您能否解释一下、您的解决方法在不确定的未来是否不可持续?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们直接在 SDK 中使用它、

    我们的唯一解决方法实际上是直接更改 SDK (不可取)或直接将整个文件复制到我们的项目(不容易、因为它具有所有依赖项)


    没有任何选项对我们来说都不可行、在这种情况下、最好等待 SDK 更新。 这就是为什么我的问题侧重于针对 SDK 更新实际获得一个特定的时间范围。

    Br、

    马蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的额外反馈。  我可以将您的回复转发给软件开发团队以供进一步考虑。  我认为现在没有时间在即将推出的 v8.10 F3 SDK 中解决这一问题。

    此致、
    瑞安