This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:用于原理图设计的 RFID/NFC 研发

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1352247/trf7964a-rfid-nfc-r-d-for-schematic-design

器件型号:TRF7964A

您好、TI 团队、

项目概述

我是第一次设计 RFID/NFC 设备。

此项目用于仓库管理项目。

RFID/NFC 距离:最大30厘米或最小5厘米

这款 IC 适合此项目吗? 如果不是、请参阅 TI 网站上的  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我目前正在从事一个项目、其中涉及到将 TRF7964A RFID 读/写器与 ESP32微控制器配合使用。

我正在尝试在 ESP32和 TRF7964A 之间建立 SPI 协议通信。  

输入配置:  

TRF7964A - 3.3V

ESP32 - 3.3V

名称   ESP32   TRF7964A  
     
MISO   19 IO/6
穆西   23 IO/7
SCK   18 数据_CLK
CS 15 连接到 ESp32 GPIO 15
     

 

如果有任何关于以下方面的指导,我将不胜感激:

  1. TRF7964A 的建议 SPI 配置设置。
  2. 与 ESP32连接时遇到的任何已知兼容性问题或注意事项。
  3. 关于优化 SPI 通信性能的建议。
  4. 环形天线非常适合该项目。  

此外、如果有任何资源、参考电路或示例代码可以帮助我进行此项工作、我将非常感谢您的指导。

非常感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待很快收到您的回复。

此致

索拉夫