This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:新 RI_STU_MRD2不及#39;t 有效

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1350875/ri-stu-mrd2-new-ri_stu_mrd2-don-t-works

器件型号:RI-STU-MRD2

您好!
我们购买了一个新的 RI-STU-MRD2、该电路连接了一个以前带有旧 RI-STU-MRD2的电路、配置如下:

RDEN =低电平
CRDM =低电平
WLSC =高电平

RESET =未连接

通过串行端口 TXD RXD 进行通信

上电时、发送了具有9600波特、1个起始位、8个数据位、无奇偶校验和1个停止位的01 02 08 32 38 (十六进制):
器件不发送任何响应。


随后、我们尝试将 CRDM 设置为高电平、但器件仍然无法读取任何内容并保持不变。

这是我们尝试过的第三个器件、我们始终具有相同的行为。
RI-STU-MRD2与 MRD1不兼容、或者它是第三个发生故障的器件(不太可能、最后一个是刚刚购买的)、或者我操作有误。 其中哪些?
我需要解决此问题、尽快需要您的反馈。
如果需要、我可以发送更多信息。
谢谢!
法布里齐奥



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、我必须说我没有此设备的使用经验、我们的专家已不在。 这实际上是我第一次看到该产品。 话虽如此、让我们确保这是否是 COM 端口问题。 您能否检查 Windows 器件管理器、并查看您是否具有与  RI-STU-MRD2相匹配的波特率、奇偶校验和停止位设置。 枚举 USB 时所用的虚拟 COM 端口号是什么? 如果您探测 TXD 和 RXD 信号、您是否看到波形呈现模糊?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    感谢您的反馈、但与此同时、我已经解开了这个谜团、我在下面将其介绍、以便帮助像我这样的人解决这个问题。
    关键是"无线同步"功能。 来自规范的旧 RI-STU-MRD1也具有此特性、但其行为与 RI-STU-MRD2截然不同。
    这个功能可由 WLSC 引脚或串行命令(引脚优先级)激活。
    在我的旧项目(使用 MRD1)中、这个功能被设置了(WLSC = GND 和随后的命令)、但是我从来没有遇到过任何问题、天线在几乎所有情况下都可以读取应答器、但是当我安装 MRD2时、没有对读取/写入命令做出响应。
    但是、我偶然发现、将天线放置在无金属部件/PCB/导线的区域时、MRD2会正确响应、MRD1也是如此。 于是、我继续放置 WLSC = VSL、并更改写入命令以关闭"无线同步"。 现在一切都正常。

    因此 MRD1和 MRD2不是100%兼容的,在前者的"无线同步"功能似乎不存在或非常有限,并允许某些硬件布局,在后者的这一功能是非常有影响力的,在旧的系统上可能会处罚。
    如果您希望 TI 能够解决这个问题、我没有时间对此进行更深入的讨论。
    感谢您的关注

    此致
    法布里齐奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的描述有误、我颠倒了这些状态:
    在原始设计中、WSLC 位于+VSL、现在我将其置于 GND、它可以正常工作。

    法布里齐奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrizio:  

     感谢您的澄清。 我认为你们的澄清对许多有同样问题的人有好处。