This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:rxStatistics_prop.timestamp 精确意义

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1346574/cc2652r7-rxstatistics_prop-timestamp-exact-meaning

器件型号:CC2652R7

大家好!

我正在尝试确切地了解在接收数据包时应将绝对时间中的哪个标记视为时间?
如果成功接收到数据包、则 rxStatistics_prop.timestamp 参数显示的时刻是什么:
-一个成功接收的数据包的前导码的开头?
-包的第一位?
-数据包的最后一位?
或者其他什么?

蒂恩克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amshot Andrieiev:

    我希望你们做得好。 时间戳应该是检测到数据包同步字的时间。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,亲爱的亚历克斯。

    因此、如果我们假设接收器和发送器的 RAT 计时器是严格同步的、

    那么 tx.starttime (当 trigType = trig_ABSTIME 时)将与 rxStatistics_prop.timestamp 一致 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrieiev:

    我们可以尝试检查计时器是否严格同步、在此让我们比较这两个值。  

    首先将时间戳定义为全局(或为其设置全局值)、然后在调试模式下比较这两个值。 

    *有一些方法可以在调试中存储 StartTime 以供引用。

    command.StartTime = rf_getCurrentTime ();(或通过某种方式实现 CapetrTime)

    如果值匹配、我们可以确认计时器已同步。 


    谢谢。

    A·F