This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:RFID 模块 Zybo 不工作

Guru**** 2557190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1346985/trf7970a-rfid-module-zybo-not-working

器件型号:TRF7970A

DLP RFID 模块不响应从 Zybo 板发出的 SPI 命令。 软件初始化尝试读取 TRF7970中存在的默认寄存器、但获得的所有响应值均为"0"。
配置:SPI 模块:1 MHz,CHPA=0,CPOL=0,EN=3.3 V
操作系统: Linux 内核4.14
描述: DLP RFID 通过 SPI 连接到 Zybo Z7板,通过环回方法测试 SPI 通信,且通信正常,在通过 SPI 线路连接到 DLP RFID 模块后,DLP RFID 用于 ISO15693 RFID 协议。 但当尝试通过发出软件初始化命令来读取 DLP 的默认配置、然后空闲命令无法接收来自 DLP 的响应时、