This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何使用 SPI 协议读取具有 MSP430F6779三相能量计的 TRF7970A。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1343686/trf7970a-how-to-read-trf7970a-with-msp430f6779-3-phase-energy-meter-using-spi-protocol

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

你(们)好!


我正在尝试使用 MSP430F6779控制器通过 TRF7970A NFC 读取数据。  

是否有任何与采用 MSP430F6779微控制器的 NFC 相关的文档或示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     所有示例代码都可以在 TRF7970A 产品页面中找到。 这就是我们拥有的一切。 另请注意、 此产品的论坛支持已简化为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有针对 MSP4305529电路板的 TRF7970A RFID 示例、但是我需要针对  MSP430F6779电路板进行设置、也就是3相能量计电路板。