This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:低温下读取器标签错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1344123/trf7962a-reader-tag-error-in-low-temperatures

器件型号:TRF7962A

**注**客户正在使用 TRF7962RHB,但未提供零件号,因此输入 TRF7962A

大家好、

我的客户正在将 RFID 读取器 IC 用于他们的产品、但是他们一直面临着无法读取 RFID 的现场问题。  

发生此问题的现场情况:

  • 大约有5%的时间、正在读取 RFID 标签
  • 在寒冷季节会发生这种情况
  • 通常发生在2022年3月之后收到的器件
  • 频率每年都在增加(今年冬季的错误率比去年高)

他们对产生读取错误的设备进行了以下调查:

  • 从标签接收时大约发生1/10的时间、并且发生 CRC 错误或成帧错误
  • 温度和误差频率之间的相关性是明确的、因为误差不会在 40℃ 以下发生、而温度越低、该误差发生的概率就越高
  • 读取器板上出现错误、其中有一些周围的 IC 和图案线圈
  • 它们用示波器检查来自标签(RX_IN1)的接收信号、但是正常运行和它产生错误的时间没有很大的差异。
  • 他们想要通过使用和 icer 和更低的温度找出哪些设备导致了错误、并能够确定 TRF 设备和周围的晶体振荡器看起来可疑、但无法具体诊断原因。

原因是什么导致了此错误、以及他们如何确定哪些会导致错误?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户识别="499871" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1344123/trf7962a-reader-tag-error-in-low-temperatures "]

    已对产生读取错误的器件进行以下调查:

    • 从标签接收时大约发生1/10的时间、并且发生 CRC 错误或成帧错误
    [/报价]

    尊敬的 Mari:

     1/10的是来自一个特定的器件还是来自多个器件? 换言之、您可以在其他读取器设备上重复该问题吗? 如果可以在多个器件上重复、那么 在每个器件上观察到的时间是否仍然是10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    让我澄清一下。 同一器件发生此错误的次数约为1/10、但 所有器件中有5%会发生此错误。 但是、由于此产品已经上市、他们需要能够确定并排除导致此错误的器件、并更换它们、以便需要快速支持。 另外、我可以通过什么方式将此论坛切换到内部论坛吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

     我已通过电子邮件与您联系。 我们将使用电子邮件进入下一步、所以我将在此处关闭该主题。 将来打开新主题时、可以指定内部论坛、而不是从外部转到内部。