This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:申请非公开设计审核

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1344645/trf7960a-request-a-non-public-design-review

器件型号:TRF7960A

大家好。

我的客户公司申请了 TRF7960A 的私人设计审核。

请联系 TRF7960A 的技术代表。

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我叫 Gilbert Hong。

    我正在计划实现一种用于实时检测 ISO/IEC 15693标签的 RFID 读取器(TRF7960A)。 您能否查看电路和光绘文件以识别任何潜在问题?

    以下是有关该项目的一些重要细节:

    1、电源:充电电池3.7V
    1.1主 MCU 电源电压:3.3V
    1.2 RFID 阅读器(TRF7960A) IC 电源电压:5V
    2.沟通:
    MCU 到 RFID 读取器(TRF7960A)通信:SPI

    我附上了应用电路图和 Gerber 文件供您参考。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

      此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。

     请在下方找到 EVM 原理图以供参考。  

    https://www.ti.com/lit/zip/sloc086