This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:CC2652P、CC2652PSIP 和 CC2651P 的差异软件

Guru**** 2581015 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652PSIP, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1344179/cc2652psip-difference-software-of-cc2652p-cc2652psip-and-cc2651p

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652P、、 CC2651P3

您好

我对 CC26xx 的软件有疑问吗?

我的客户正在考虑 CC265xPxx。

问题1

我认为 CC2652P 和 CC2652PSIP 的 TRM 是完整的文档。

CC2652PSIP 的射频开关的文档中有什么内容吗?

或者没有通过软件进行配置?

问题2

CC2652P 和 CC2651P 的 SDK 相同: SIMLELINK-LOWW-F2-SDK。

这是否意味着每个 MCU 可以使用相同的堆栈 API?

软件有什么不同吗?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    从开发人员的角度来看、不存在射频开关问题、因为所有问题都由 SDK 中预构建的射频堆栈库来处理。  SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 中的软件解决方案可以在设备之间进行代码移植、就堆栈使用和 API 而言也是相同的。  但是、您必须使用选择正确器件(CC2652P、CC2651P3或  CC2652PSIP)的代码、因为这些器件不是二进制映像兼容的。  CC2652P 和 CC2651P3之间具有引脚兼容性、但与 CC2652PSIP 不兼容。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR