This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 和 CC1352P 之间的区别

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1343462/cc2652p-difference-cc2652p-and-cc1352p

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好

我对 CC2652P 有疑问吗?

我认为、CC2652P 并不具有专门的 EVM。

因此、我们应该将 CC1352P EVM 用于 CC2652P 开发。

问题:

我认为 CC2652P 和 CC1352P 的区别在于低于1GHz。

如果使用2.4GHz、硬件(射频内核)和软件(射频内核的固件)是否有区别?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    正确、因为 CC1352P 和 CC2652P 之间的唯一区别是缺少低于1GHz 无线电。  它们还具有引脚对引脚兼容性。  因此、只要您没有引用任何低于1GHz 依赖项、就可以使用相同的硬件和软件资源来评估 CC2652P。   《基于 CC2652P 运行软件示例》指南也对此进行了说明。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR