This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:访问 CFG-AP 和 SEC-AP

Guru**** 2424650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1342180/cc2340r5-accessing-cfg-ap-and-sec-ap

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSEGGER

您好!

目标是 通过 SWD 接口为 CC2340R5开发我自己的闪存编程应用。  我的第一步是尝试访问 CFG-AP 以读取器件 ID、以及通过 SEC-AP 向调试邮箱(DBGSS)发送命令。 我无法访问这两个访问端口。  

  我参考 CC23xx SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(文档 SWCU193)、我认为我在 DBGSS 寄存器5.10 DBGSS 寄存器中找到了 SEC-AP 寄存器列表。

我似乎找不到任何 CFG-AP 列表。  

我能否获取这两个访问端口的所有寄存器的说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我们不提供通过 SWD 接口开发闪存编程应用程序的支持。 我们随 XD110调试探针一起提供 Uniflash、或者支持 Segger J-Link。 但我们不会记录 AP 的寄存器、

    如上所述、用于 SACI 命令的 sec-AP 可通过调试邮箱作为 DBGSS 中的存储器映射寄存器 TXD 和 RXD 提供。

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    谢谢回答。

    我的问题不是闪存编程。 我要做的就是访问其中一个 AP。 您能帮助我与  CFG-AP 通信吗、以便我可以从 MCU 中读取一些信息吗?

    根据 TRM:

    5.3.2调试访问端口

    CFG-AP 为调试探针提供器件信息、以便调试探针能够识别器件特性、包括器件型号和器件版本

    此致、
    约翰尼·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我没有可以为 AP 提供的文档。

    如果您要查找通过 CFG-AP 访问的信息、则可以从 FCFG 读回相同的信息(请参阅 TRM 中的表9-1):

    Br、

    杰克