嗨、团队:
关于 CC2340R5评估板,在接收例程下的自定义无线功能下、当启用无线接收时、我如何执行我的其他功能要求。非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ixy:
rfPacketRx 非常简单地用于在不退出的情况下持续接收数据包(rclPacketRxCmdGenericRx.config.repeed = 1)。 一些选项包括:
此致、
瑞安
由于 默认情况下不在该项目中使用 CONFIG_GPIO_RLED、请确认是否正确配置此引脚。
/* Configure the LED pin */
GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_RLED, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
可以从主线程控制 GPIO 后、可以尝试在回调中进一步调试其使用情况。 您还应在 CCS 调试器内设置断点、以确保代码确实能够执行该行。
此致、
瑞安
对于与在回调函数(即 while 循环)外部切换相关的第一个实例、您还必须将 rclPacketRxCmdGenericRx.config.doided 设置为零、否则 RCL_Command_pend 永远不会完成。 从 rfEchoRx 示例收集更多信息。
对于第二个实例、如果 rclEvels.rxEntryAvail if 语句内的 GPIO_toggle 正常运行、则应进一步调试计数操作、以确定导致该语句从不执行的原因。
此致、
瑞安
此外,我同时打开定时器和芯片中断,代码可以运行定时器中断服务函数代码吗?
请提供进一步的上下文、因为这是本主题中讨论计时器的第一个实例。 定时器和无线电可以同时工作。 如果两者都有中断、则将根据它们的优先级依次处理这些中断。
此致、
瑞安