This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 AON_RTC 通道

Guru**** 2424660 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1340184/cc2652p-use-of-aon_rtc-channels

器件型号:CC2652P

我正在使用802.15.4堆栈和 TI-RTOS 为 CC2652P 设计一个应用程序。 我将从收集器示例开始。 我看到示例代码已经使用了 AON_RTC。 AON_RTC 是否因 TI-RTOS 或802.15.4堆栈使用而受到限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dwight Diener、

    观察 AON_RTC 时、需要注意其中有几个函数(用于操控当前时间刻度)、但如果您使用它来读取时间值、那就没问题了。  

    我会在您的 SDK 中参考 AON_RTC 文档、该文档的路径应为:  

    simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_(SDK 版本)/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc13x2_cc26x2/register_descriptions/CPU_MMAP/AON_RTC.html

    我还会介绍以下两个 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1247365/

    e2e.ti.com/.../

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的答复。 我看了看您提供的参考资料、但没有找到我所有问题的答案。 我想使用一个、或许两个比较通道来将 CC2652从待机模式唤醒。 我可以自由使用任何通道、而不干扰 TI-RTOS 或802.15.4堆栈的功能吗?

    Dwight Diener

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dwight Diener、

    在 aon_rtc.h 文件之后、我们有可以使用的 AON_RTC_CH1、CH2和 CH3。

    您可以使用 AONRTCChannelActive 来检查特定通道是否处于活动状态、然后为您的应用找到一个 AON RTC 未使用的通道。  

    使用 AONRTCModeCh1Set、 AONRTCModeCh2Set 或 AONRTCModeCh3Set 进入 AONRTCChannelEnable 来设置 AON_RTC 通道。  

    谢谢。
    A·F