This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:CCFG 问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2560, CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1333719/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-ccfg-issue

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2560CC2650、SysConfig、 UNIFLASH

尊敬的团队  

我有两个 Launchpad:第一个是 CC2650、第二个是 CC1352P7-4。 对于 CC2560、我使用 CCS 7.4、而对于 CC1352P7-4、我使用 CCS 12。

当我添加 CCFG 后门引脚并且所有在 CCS 12中使用 SysConfig 时、它可以正常工作。 但是、当我在没有 SysConfig 的情况下在 CCS 7.4中为 CC2650执行相同操作时、我在 ccfg.c 中进行了更改。 但当我加载十六进制、然后使用 XDS110端口读取 CCFG 区域时、屏幕上会显示空数据。 但是、当我读取 CC1352P7-4时、它会显示使用 XDS110端口的 ccfg 读取文件中的所有配置

很高兴在这个问题上为我提供指导   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您使用的是哪个具体的 CC2650示例、以及来自哪些 SDK/软件资源?  请指定 ccfg.c 文件位置、并确保在编译之前实际应用您的更改。  您还应详细说明编程方法、并确认 CCFG 区域包含在固件映像中。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 CCS 7.4中使用了 UARTecho 和 simple_peripheral_cc2650lp_app、我根据需要编辑代码、但当我导入使用的十六进制和二进制文件时、对 ccfg 没有更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  仍缺少以下信息:

    以及来自哪个 SDK/软件资源
    详细说明您的编程方法并确认 CCFG 区域已包含在固件映像中

    文本编辑器可读取十六进制映像、在文件末尾找到 CCFG 地址应该相对容易。  您尝试对 CCFG 进行哪些具体更改?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 ti 的要求完成所有更改。当 我在 CCS 7.4下使用 xds110端口加载代码时、它会显示 ccfg 、但当我获得 bin 或 hex 文件后、使用 flash pro 加载。 或 uniflash、则其显示为空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您已生成的十六进制和映射文件、并给出一个屏幕截图、验证您如何读取 Uniflash 中的 CC2650器件存储器 CCFG 区域。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载链接  

    https://www.dropbox.com/scl/fi/f9amzn1von0do0hg4iky4/SUT750BOTA3.map?rlkey=snu6y0vt13phk8un2tecg2p6w&dl=0
     (地图文件)

    https://www.dropbox.com/scl/fi/pdv1deor5fv8snoti8t61/merge.bat?rlkey=gpnotqde9qdp5wbunpt39vg42&dl=0 ( marge.bat 文件)我看到 bim ,堆栈包括在这个代码 aslo 解释这  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、此信息表明您正在计划执行  以前未共享的 OAD 操作。  CCFG 由 BIM 项目管理、因此不会出现在应用映射文件中。  您可能正在加载应用文件、但忽略包含 CCFG 的 BIM 十六进制映像。  这就是为什么我要求提供更多信息、但这些信息尚未分享。  您应该参考 simplelink\ble_sdk_2_02_07_06\docs、因为它与 BIM 和 OAD 相关、以便了解更多信息。

    此致、
    瑞安