This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:RI_STU_MRD2不 DON' t 有效

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1334426/ri-stu-mrd2-ri_stu_mrd2-don-t-works

器件型号:RI-STU-MRD2

尊敬的诸位:
我们正在将旧的 RI-STU-MRD1替换为兼容的 RI-STU-MRD2。 我们将 MRD1替换为几个已在抽屉中存放很长时间(不幸的是、我无法说出有多长时间)的 MRD2样本、但它们不起作用。 当我们发送0x01、0x02、0x08、0x32、0x38、 它们不会读取应答器、也不会响应;有时会执行随机读数。
我在一些论坛上读到,这个问题是已知的,但我也看到,帖子是相当过时(10年前!)。
我想知道问题是否已解决、以便我可以申请新样片、然后放心购买。
如果固件有问题、是否有机会获得更新的固件以尽快尝试我们拥有的2个样片?

期待收到您的反馈
谢谢!

法布里齐奥·法拉利
ElettronicaFM
Guidizzolo MN 意大利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrizio、

    感谢您联系  RI-STU-MRD2。   目前、我们没有在这种情况下提供更新的固件。

    谢谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可以。
    您能向我保证、目前市场上的器件不会因为您所描述的原因而出现故障吗? 购买新的 RI_STU_MRD2并不是问题、但我们需要确保它确实与 MRD1兼容、至少对于执行单命令的问题(例如:单次读取、编程、锁定)。
    非常感谢

    法布里齐奥