This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2591:如何获得 CC2400+CC2591的准确输出功率?

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2400, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1332469/cc2591-how-can-i-get-the-exact-output-power-of-cc2400-cc2591

器件型号:CC2591
主题中讨论的其他器件: CC2400CC2592

您好!
我使用的是 Ubertooth、它有一个 CC2400和一个 CC2591前端。
问题是、如何获得 CC2591的实际输出功率?
我已查看 CC2591数据表、但当 CC2400的输出功率为0dBm 时、它没有有关输出功率的信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕没有适用于 CC2400+CC2591组合的应用手册。
    但是,您可以使用本应用手册( https://www.ti.com/lit/pdf/swra308 )中的表4.6来算出输入 TX 功率。

    TX 功率列中的十六进制值对应于 CC2591的输入功率。
    例如、0xC5是-0.5dBm、它在 CC2592输出时产生18dBm 的输出。

    此外、从数据表可知:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。