This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:支持 EVM - DLP-7970ABP+MSP430 LaunchPad™︎ 开发套件

Guru**** 2796725 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1330777/dlp-7970abp-support-with-evm---dlp-7970abp-msp430-launchpad-development-kit

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、、 TRF7970A

尊敬的专家:

我的一位客户问我一个技术问题、我在此论坛上找不到答案。
我已经订购了 用于评估 TRF7970A NFC/RFID 器件的 DLP-7970ABP EVM、以及需要 与集成的 MSP-EXP430F5529LP 开发套件。

他们试图 传输不符合 NFC 协议的数据。
他们希望使用 MOD 引脚(由 MCU 控制)和由此产生的调制13.56MHz 载波信号(如随附的数据表图片中所示)。

MOD 将是 OOK:



问题是、是否可以在不编写特定代码并仅使用我们的 GUI 的情况下进行测试?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 专用于支持 NFC 协议的固件。 如果需要使用非标准协议、则无法使用该协议。

    如果需要实现不符合 ISO 标准的协议、正向路径将使用直接模式。