This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:与 TMS3705兼容的射频协议和有线协议

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1326969/tms37157-radio-protocol-and-wired-protocol-compatible-with-tms3705

器件型号:TMS37157
Thread 中讨论的其他器件:TMS3705

尊敬的支持团队:

我的客户正在寻找适用于 TMS3705的兼容器件。

TMS37157无线协议和有线协议是否与 TMS3705兼容?

我收到了一位客户的问题。
我不熟悉 RFID 设备、因此很抱歉有这样一个模棱两可的问题、但如果您能给我一个答案、我会很感激。

此致、

胜宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    我正在等待您的回答、建议、建议或任何建议。  有人能回答我的问题吗?

    此致、

    胜宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS37157与 TMS3705兼容。

    TMS3705是基站 IC、而 TMS37157是应答器 IC。

    TMS3705的数据表中列出了更多兼容器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

     

    非常感谢您的回答。

    无线协议兼容性是可以理解的、但您能告诉我有关有线协议兼容性的更多信息吗? 从硬件角度来看、TMS3705使用 SCIO 和 TXCT、而 TMS37157使用3线 SPI。 客户提出的问题是 TMS37157是否可以用作 TMS3705的替代产品。 假设 TMS3705是基站 IC、TMS37157是应答器 IC、这两个器件的功能看起来有所不同。

     

    此致、

    胜宏