This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3 (7x7mm)引脚是否与 CC2650F128RGZR IC 兼容?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1327683/cc2651r3-is-cc2651r3-7x7mm-pin-compatible-with-cc2650f128rgzr-ic

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好、TI!

我们基于  CC2650F128RGZR (7x7mm 封装)进行了产品开发、由于内部闪存更少 、我们正在寻找新的引脚对引脚兼容 BLE IC。

CC2640R2F 与 CC2650F128RGZR 引脚兼容。

但在 CC2640R2F 产品页面 https://www.ti.com/product/CC2640R2F#order-quality 上 、指出 CC2651R3与 CC2640R2F (7x7mm 封装)引脚兼容

我的第一个问题是

1) 1)是否可以  在 我的最新 PCB 设计中将 CC2650F128RGZR 替换为 CC2651R3 (而不是 CC2640R2F)、因为它们彼此引脚兼容(7x7mm 封装)?

如果需要、我还讲解了 CC2651R3所需的 Lauchpad (LAUNCHXL-CC26X2R1)、并在该 LaunchPad CC26X2R LaunchPad 快速入门指南的快速入门指南中(修订版 A) 、我看到它使用的是 XDS110调试器、

我的第二个问题是、

2) 2)我可以将 Lauchpad LAUNCHXL-CC2650用作 CC2651R3的调试器吗、因为 CC2651R3 lauchpad 也使用相同的 XDS110 (调试器 IC 编号 TM4C129在两者中都是如此)作为调试器?

谢谢!

D·萨尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dnyaneshvar  Salve:

    我希望你们做得好。  CC2651R3和 CC2650F128RGZR (7x7)应实现引脚对引脚兼容。 我比较了两个器件的引脚图(如下)、除了旋转之外、它们是相同的。  

    对于您的第二个问题、我会说是的、但如果出现这种情况、我需要向我的(HW)团队进行仔细检查。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您清除我的第一个问题。

    如果您也回答第二个问题、对我来说很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dnyaneshvar  Salve:

    应能够在 CC2651R3上使用 Launchpad XDS 110调试器。 在此进行确认、但您将使用定制电路板、但希望将 Launchpad 上的 XDS 用作调试平台。  

    谢谢。
    ALED F