This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:MSK 最低数据速率限制帮助

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1328040/cc2500-help-with-msk-minimum-data-rate-limit

器件型号:CC2500

大家好! 我们将在定制电路板上使用单个 CC2500来发送和接收数据。

我们的目的是在2425 MHz 中使用 MSK 调制配置芯片。 根据我们的理解、我们的目标是在启用 FEC 的情况下以1kbps 的数据速率运行、从而产生500bps 的有效速率。

我的疑问与数据表中指定的 MSK 的最小数据速率有关:

您知道为什么有这个限制吗? 是否可以根据需要在2425 MHz 上使用启用了1ksps FEC 的 MSK 调制? 在我们的应用中、数据速率并不重要、但我们需要一种远距离链路。

谢谢、此致

圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santiago:

    如果您使用的是 SmartRF 7、则可以将器件设置为1kBaud 数据速率、但我目前不确定器件是否能(或根本不能)在该速率下正常运行。 可在 MDMCFG1寄存器下启用 FEC。  

    我可能需要在内部检查器件是否能够以规定的速率运行。  

    如果无法实现1kbps、您是否可以使用26kbps 数据速率作为替代方案?  

      

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。 是的,这是我的怀疑。

    是的、我们曾多次使用 SmartRF Studio、使用过 FEC 选项。

    不、我不能使用26kbps。。。最大值。 使用的比特率最高可为1.2或者1.5 kbps

    如果您能在内部检查器件是否能够以规定的速率运行、我将不胜感激。

    此致

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santiago:

    我正在尝试获得比特率的具体答案、但我收到了以下反馈、比特率限制的原因;
    - MSK 的 TX 整形限制
    Rx 链中的限制

    该器件是我们的旧器件之一、因此支持有时会受到限制。  

    谢谢。
    A·F