请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
在读取7字节14443A 卡时我们一直遇到一些问题、而在读取第一个级联(0x88 0x04 0x8B 0x20 0x27)时、
然后 使用搜索条件发送
然后、与示例跟踪进行比较时、我们从 FIFO 接收0x24、而不是0x04。
但除此之外、我们继续以类似的方式
最后从 IRQ 状态寄存器接收到0x50、表示数据表中的"协议错误"。 在检查我们读取7字节卡的程序是否正确以及 IRQ 状态寄存器中有什么关于"协议错误"的诊断信息时、我们是否能获得一些帮助?
此致
温弗雷德