This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:如何设置比特率、有效值是什么?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1326204/rf430cl331h-how-do-you-set-te-bit-rate-and-what-are-the-valid-values

器件型号:RF430CL331H

社区您好!

我能找到的唯一能够设置位速率的示例代码是 sloc330、其中包括以下代码:

       //射频数据速率设置
       // C4 = 847kbps、A2 = 424kbps、91 = 212kbps、00 = 106kbps (默认值)
       // Write_Register (0x2ABA、0x00C4);              // C4 = 847kbps
       // Write_Register (0x2ABA、0x00A2);              // A2 = 424kbps
       // Write_Register (0x2ABA、0x0091);              // 91 = 212kbps
       Write_Register (0x2ABA、0x0000);                // 00 = 106kbps (默认设置)、因此此行是可选的

在相关问题中、在示例代码中使用以下行:

      rf430cl331_WRITE_register (RF430CL331Handler、0x2ABA、0x00F7);

将比特率设置为848kps、然后对问题的回答即表示这是正确的。

如何计算比特率?848速率的有效数据是什么? 相关问题是否正确、或者来自 sloc330的代码片段是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF430CL331H 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。