This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:正弦波至 XOSC 输入电平

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1324075/cc2500-sine-wave-to-xosc-input-level

器件型号:CC2500

您好!

我们收到了一位客户的询问。
我无法从 D/S 找到答案、因此请告诉我。

1.关于正弦波的输入、它被描述为"峰峰值幅度高达1V"。 正弦波输入的最小峰峰值幅度是多少?
  我正在考虑将削波的正弦波作为正弦波输入。
  削波正弦波的输出电压最小值为0.8Vp-p、通过后 XOSC_Q1的输入电压电平最小值
  电流为±0.4Vp-p。 可以用作输入时钟吗?

2.在正弦波输入的情况下,是否对 XOSC_Q1的绝对最大额定值进行了调节?

3、正弦波输入超过最大峰峰值幅度1V 会出现什么问题?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    1.根据数据表、所需的最小电压为0.4Vp-p。 请参见下图。

    2.是的, 按设计调节晶体振荡器的振幅。

    3.确切的故障模式是未知的。 引脚/门可能失效或晶体可能失效。 我们只知道、如果电压超过1Vp-p、就很可能发生故障。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    感谢您的支持。
    如果我还有任何问题、我会发布这些问题、并将该主题标记为已解决。

    此致、

    广志