This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC853x

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2530, PUREPATH-WL-CFG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1319405/cc8530-cc853x

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: CC2530

大家好、

我们需要使用 CC8530模块通过 SPI 模式连接 TI Tiva 123X 系列控制器。

从参考文献中,我们可以看到使用的 PPW 配置器。

请建议我们如何从 Tiva 控制器中执行任务、这些任务是使用 PPW 配置器完成的。

您是否有用于 CC8530的 SDK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuanreddy:

     对 CC8530进行编程需要 PUREPATH-WL-CFG。  在通过 PPW 配置器针对主机控制操作(EHIF:外部主机接口)进行编程后、可以使用主机来控制 CC2530操作。   PUREPATH-WL-CMD 作为主机示例提供以进一步评估此特性、了解 必要的 EHIF 命令后、您可以将此主机替换为您的 Tiva 控制器。  另请参阅 用户指南 以了解更多信息。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清、我将查看参考指南和所需的 CMD