This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705与 UCC27524一起使用

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27424, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1320559/tms3705-tms3705-in-use-with-ucc27524

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件:UCC27424、UCC27524A

您好!

在手册 SCBA021 "采用 UCC27424的 TMS3705范围扩展器电源解决方案"中描述的参考设计内、我将 TMS3705FDRQ1与 UCC27524A 一起使用

我尝试了一个天 线尺寸200x300mm,有两个不同的天线(不同的天线 Q 因子)一个有0.5qmm 另一个有0.09qmm 和四个电感值,

251uH (Cres = 5、nF)、281uH (Cres = 5、0nF ) 426uH (Cres = 3、3nF)、521uH (Cres = 2、7nF)

最后、我使用八根200x300mm 的天线。

天线电压范围为5V 到12V。 我还可以测量75V 到390V (峰峰值)的不同天线电压

与天线 标签电源5V 我得到与两个天线,他们有不同的 Q,相同的读距离与动画耳标约23cm  

天气他们有不同的峰峰值的天线。  全部八根天线的读数距离为23cm。

随着天 线电压增加到高达12V、部分设备读数距离为31cm、因此所有八根天线也可实现读数距离。

我还测试了一个天线300x600mm 这里是最大的读数距离也32cm 与 animaleartag。

当天线使用不同的 Q 因子时、通常在这里应该是不同的。 为什么没有不同的,或者这里的限制因素是什么?

与远距离读取器 S2000和更大的天线相比、动画耳镜具有长达70cm 的可读距离。

谢谢:-)