This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:适用于14,443,15615693,18000-3 + Felica 集成软件的 TI M0 MCU + TRF7964A?

Guru**** 2584235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1318566/trf7964a-ti-m0-mcu-trf7964a-for-14443-15693-18000-3-felica-integrated-sw

器件型号:TRF7964A

您好、Champs:

一些问题:

  问题1: 如果 客户需要14,443,15615693,18000-3 + Felica、我们需要的存储器大小是多少?

  问题2. 哪个 M0能够合并这些协议?

  Q3: M0上有这方面的演示吗?

请说明。

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Champs:

    我们可以知道这个 E2E 的所有者是谁吗?

    BR RIO