This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:测量结果取决于天线位置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1316585/rf430frl152h-measurement-results-depending-on-antenna-position

器件型号:RF430FRL152H

大家好!

我们制作一个传感器贴片来测量两个雨水感应器和温度。
为此、我们使用 RF430FRL152H 读取应变(在 ADC1和 ADC2上)、并使用其内部温度传感器进行温度测量。

然而、我们注意到、记录的 ADC 值随着天线上标签(Metratec MiniPCB HF RFID 天线)的位置而变化。
此改变的形式为一个与位置相关的偏移(所以不是一个增加的噪声)并且当读取器与修补程序之间的距离很小时、此改变似乎是最优先的。

我们还查看了不同补丁(无外部元件的 RF430-TMPSNS-EVM 贴片)的内部温度传感器读数、以查看它是否是由我们的 PCB 设计引起的、并获得了类似的结果。
使用数据表中的35、7 LSB/K 系数、我们可以看到贴片靠近天线中心或靠近天线边缘之间的偏移为8K (例如、如果中心校准为22 C、则边缘将返回大约14°C)。

我们如何减少该射频感应失调电压?