This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:定制电路板设计-连接 MSP-EXP430F5529LP 需要哪些信号

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1314178/trf7970a-custom-board-design---what-signals-are-needed-to-interface-msp-exp430f5529lp

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

团队、

我的客户正在使用 DLP-7970ABR + MSP-EXP430F5529LP 进行测试。 他们现在想设计自己的定制 TRF7970A 电路板。

将其定制板与 MSP-EXP430F5529LP 连接需要哪些信号?
以下信号是否足够?

  • SPI-CLK
  • SPI-MOSI
  • SPI-MISO
  • SPI-SlaveSelect

他们的目标是继续使用 TI-NFC-Tool 进行进一步的测试、并且我们希望确保不需要任何额外的信号。

我有一份他们的定制设计原理图、可以通过电子邮件在内部与 TI 分享。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7970A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我想我的客户的问题相当具体、因为他们需要了解支持  TI-NFC-Tool 所需的信号。

    您能更深入地了解一下吗?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他反馈?